This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:充电计时器

Guru**** 2390955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924966/bq24193-charge-timer

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1

你好

我想知道 REG09[5:4]变为11的情况。

・计时器过期(从 REG05设置)

在 BATLOWV 状态下・1小时过去

还有其他情况吗?
我从 bq27531-G1开始设置12小时、但 计时器过期 是 在充电开始1个半小时后发生的
y.Kuramoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramoto、

    如果充电器器件在充电期间处于 DPM 调节或热调节状态、则实际充电电流将小于编程值。 在这种情况下、终止被暂时禁用并且充电安全计时器的计数为时钟速率的一半。

    请参阅 d/s 上的8.3.3.6充电安全定时器:

    以下操作会重新启动安全计时器:•在新充电周期开始•时、将 CE 引脚从高电平切换为低电平至高电平(充电使能)•将 REG01[5:4]从00写入01 (充电使能)•将 REG05[3]从0写入1 (安全计时器使能)•将 REG01[7]写入1 (软件复位)

    在输入电压/电流调节或热调节期间、由于实际充电电流可能低于寄存器设置、安全定时器以半时钟速率计数。 例如、如果充电器在整个充电周期内处于输入电流调节(IINDPM)状态、并且安全时间设置为5小时、则安全计时器将在10小时内过期。 可通过将0写入 REG07[6]来禁用此功能。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    下面介绍如何操作?

    --

    我想知道 REG09[5:4]变为11的情况。

    ・计时器过期(从 REG05设置)

    在 BATLOWV 状态下・1小时过去

    还有其他情况吗?
    --
    如果 REG09[5:4]变为11、我能想到上述两种情况中的任何一种吗?
    y.Kuramoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramoto、

    参阅 d/s 上的8.3.3.6充电安全定时器、在默认模式下、无论 REG05[2:1]默认值如何、器件都使用5小时快速充电安全定时器来为电池充电。

    谢谢、

    宁。