This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926921/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

从何处获取 Bq79616和 Bq79600 IC 的完整数据表。 我从 TI 网站下载了、但我只获得了6-7页的文档、我认为这不是完整的数据表。

所以、请提供链接或发送 pdf 我的邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    我们尚未发布这些器件的完整数据表文档、因为它们仍在开发中。

    我将为您提供一个日期、供您了解何时推出这些产品。

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请提供日期。

    谢谢、

    Aman。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:  

    当器件发布为量产数据时、将提供完整的数据表。 我们目前的目标时间是20年第4季度到21年第1季度。

    此致、

    Leslie