This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:SPI 通信线路无响应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922624/bq76pl536a-no-response-on-spi-communication-line

器件型号:BQ76PL536A

BE76PL536A EVM:我能够使用 Arduino 和 F28069 Launchpad 与 EVM 通信。 我能够读取所有电池电压和其他寄存器值。 下图显示了示波器捕获的通信、示波器正确解码数据、并在 SPI 接收寄存器正确接收数据。  

CH1:MISO

通道2:SCLK

CH3:MOSI

Ch4:SS

定制板:我正在尝试与 BQ76PL536A IC 进行通信、该 IC 位于专为我设计的定制板上。 我尝试使用 Arduino 和 F28069 LaunchPad 时使用的代码相同、但无法从 IC 获得响应。 我不认为软件是问题、因为我使用的是相同的代码。 请参见下图。 可以看出、当从器件选择为低电平时、MISO 线路保持高电平。

CH1:MISO

通道2:SCLK

CH3:MOSI

Ch4:SS

在定制板上进行电压测量

BAT1和 BAT2:尝试使用12V 至24V 电压(使用直流电源)

LDO1:4.92V

LDO2:4.92V

LDOA:5.63V

REG50:6.09V

VREF:2.49V

我尝试了2块电路板(相同的设计)并尝试在一块电路板上更换 IC。 我仍然会得到与上述相同的电压和与所连接的相同的 MISO 波形。

为什么我没有在 MISO 线路上得到响应? 有什么建议吗? 请告诉我是否可以分享更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    如果代码经证明可在 EVM 上工作、则最好将您的定制硬件设计与我们的 EVM 参考原理图进行比较、以查看任何潜在差异。 参考设计中是否有任何独特之处?

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您是否曾见过 VREG50 = 6V? 数据表提到4.9到5.1的范围、因此我无法理解为什么我看到6V。

    在使用 EVM 或定制板时、我不连接电池、而是在 CELL6P (短接至 VBAT)和接地之间使用直流电源。

    以下是一些差异。 使用 Arduino 和定制板时、EVM 中没有使用数字隔离器。 LDOD1未连接到电路板中的 LDOD2。  

    下面是我的原理图。 如果您发现其中有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未焊接 REG50电容器、现在焊接了它。 还连接了 LDOD1和 LDOD2。 现在我明白了

    LDO1:4.92V

    LDO2:4.92V

    LDOA:5V

    REG50:5V

    VREF:2.49V

    现在、电压看起来更好、但 MISO 仍然得到相同的波形。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、  

    请仔细检查器件数据表中建议的元件值(例如电容器、电阻器)是多少? 您共享的原理图没有组件值。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    您是否仍然需要有关此问题的帮助?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    感谢您的提问。 我仍然有同样的问题。 我不确定我会出现什么问题。 我认为所有组件值都与数据表/EVM 中建议的值相同。 如果您有任何建议、请告诉我。 我会继续尝试。

    谢谢、

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    我之前提到过、您共享的原理图未显示任何组件值。 您能否提供此信息以便我们查看原理图?  

    此致、

    Leslie