BE76PL536A EVM:我能够使用 Arduino 和 F28069 Launchpad 与 EVM 通信。 我能够读取所有电池电压和其他寄存器值。 下图显示了示波器捕获的通信、示波器正确解码数据、并在 SPI 接收寄存器正确接收数据。
CH1:MISO
通道2:SCLK
CH3:MOSI
Ch4:SS
定制板:我正在尝试与 BQ76PL536A IC 进行通信、该 IC 位于专为我设计的定制板上。 我尝试使用 Arduino 和 F28069 LaunchPad 时使用的代码相同、但无法从 IC 获得响应。 我不认为软件是问题、因为我使用的是相同的代码。 请参见下图。 可以看出、当从器件选择为低电平时、MISO 线路保持高电平。
CH1:MISO
通道2:SCLK
CH3:MOSI
Ch4:SS
在定制板上进行电压测量
BAT1和 BAT2:尝试使用12V 至24V 电压(使用直流电源)
LDO1:4.92V
LDO2:4.92V
LDOA:5.63V
REG50:6.09V
VREF:2.49V
我尝试了2块电路板(相同的设计)并尝试在一块电路板上更换 IC。 我仍然会得到与上述相同的电压和与所连接的相同的 MISO 波形。
为什么我没有在 MISO 线路上得到响应? 有什么建议吗? 请告诉我是否可以分享更多信息。