This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ79616-Q1:BQ79616-Q1堆叠板-示例代码不读取电池电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925988/ccs-bq79616-q1-bq79616-q1-stacked-boards---sample-code-not-reading-cell-voltage

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用为 BQ79616-Q1提供的示例代码、当 bq79616.h 文件中的 Totalboards 宏值从1更改为2时、

     2个电芯平衡板(板1和板2)之间似乎建立了通信;两个板都唤醒;

-但基板中的 BQ796161不会通过其 UART TX 端口向 TMS570 Launch Pad XL2 EVM (TMS570LS1224)发送任何数据;

-因此、控制台中不会读取电池电压值并将其打印为0V;(对于电路板1和电路板2)

当通过将 Totalboards 宏值设置为1来测试相同的示例代码时,

-电池电压似乎被正确读取

请帮助确认、是否需要在代码中更改任何特定设置以进行堆叠板操作;并正确获取 Cell Balancer 板对 EVM 的响应;

谢谢、此致、

Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    您能否给我发送一个私人朋友请求和消息、以获得616的支持? 它仍处于 NDA 状态、因此不能在该公共论坛上提供支持-尽管我可以说、它可能与器件未处于唤醒状态或您可能正在使用的硬件连接相关、您可以在此期间再次进行检查。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

        感谢您的支持。

    已发送朋友请求并发送了有关此问题的私人消息;

    请帮助检查和确认。

    此致、

    Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    在我们现在通过私人消息进行连接时、您能否点击"TI 已解决此问题"按钮?

    谢谢!

    泰勒