This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:我们可以将其用作反向输入保护吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927362/sm74611-can-we-use-it-as-reverse-input-protection

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

我们需要在24V 系统中实现反向输入保护、是否可以使用 SM74611?  

我们是否可以将其置于负线上(在 Vin-中)?

在该配置中、是否会避免将电容器(位于二极管后面)放电到输入端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marina、您好!

    为了实现反向输入保护并主要防止保持电容器放电、我们建议使用我们的理想二极管控制器 LM74700-Q1。

    SM74611可在高达30V 的反向电压下工作(24V 的裕度较小)、但与 LM74700-Q1相比、反向关断延迟不是很短。

    此外、LM74700-Q1具有-60V 至65V 的工作范围、因此适用于24V 反极性保护。

    有关反极性保护以及有关理想二极管控制器的更多信息、请参阅白皮书和应用手册。

    白皮书"www.ti.com/.../slyy168"的第5章详细讨论了反极性保护。

    有关理想二极管控制器的应用手册"https://www.ti.com/lit/pdf/slvae57"

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marina、您好!

    如果您能够查看上述响应、并且对于使用 LM74700-Q1进行反极性保护有更多问题或澄清、请告知我们。

    请注意、LM74700-Q1主要用于高侧反极性保护。

    此致、

    Kari。