主题中讨论的其他器件:BQ76920、 BQ76942、
您好!
计划使用 BQ7791506 替换 我们现有产品中的 BMS 控制器 IC。
从数据表中可以看出、短路延迟的典型值为400 μ s、 范围为220 - 610 μ s。
根据 我们现有产品的短路测试经验、我们发现 超过100uC 的延迟 会使功率 MOSFET 发生故障。
有人建议要处理这个问题吗?
*我们是否有办法使短路更快(最大100us)?
*对于功率 MOSFET (30A/30V)的任何建议 、可 承受 600微秒的短路。
提前感谢您的帮助。
此致、
Anil