This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:610 μ s 的短路延迟-我们能不能让它更快地跳闸?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76942, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927342/bq77915-short-circuit-delay-of-610-usec---can-we-make-it-to-trip-faster

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76942

您好!

计划使用 BQ7791506  替换 我们现有产品中的 BMS 控制器 IC。  

从数据表中可以看出、短路延迟的典型值为400 μ s、 范围为220 - 610 μ s。

根据   我们现有产品的短路测试经验、我们发现 超过100uC 的延迟 会使功率 MOSFET 发生故障。

有人建议要处理这个问题吗?   

 *我们是否有办法使短路更快(最大100us)?

 *对于功率 MOSFET (30A/30V)的任何建议 、可 承受 600微秒的短路。

提前感谢您的帮助。

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    遗憾的是、无法加快 BQ77915的时序。 您可能希望查看我们的电池监控器件(如 BQ76920或 BQ76942)、它们能够提供更快的短路延迟响应时间。

    对于 FET 受损的情况、最好使用额定电压较高的 FET、因为短路事件可能会导致显著的瞬变(瞬变可能是电池电压的两倍)。 它还有助于增加电池上的滤波器组件值、以查看是否可以降低瞬态电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们正在寻找 一款价格低廉的独立 IC、该 IC 可执行4节电池(最多可级联24节电池)的电池监控和保护。 发现 BQ77915是 合适 的 IC、但其 SC 延迟较高。

      BQ76920或 BQ76942 都需要另一个微控制器进行配置、这将增加我们应用的成本。

    请告诉我、TI 是否计划 在 BQ77915系列中尽快拥有低于100us 的 SC 延迟 IC?

    谢谢、此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    很抱歉、该系列没有计划推出新器件。 400us 是此器件架构中的最快延迟。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Matt。

    谢谢、此致、

    Anil