您好!
我设计了两个半桥 PFC -一个在200kHz 下工作、另一个在90kHz 上工作。
在200kHz 下工作的频率还可以、但我在90kHz 设计上遇到了问题
我随附了有关输入电压和负载条件的原理图。
示波器显示 电感器电流、看起来电感器将饱和-输入均方根电流为5、45A、电感器峰值电流应为7、7A、但电感器跳至10、7A 、也会产生我可以听到的噪声。
我已连接输入电流图、并且输出电压也已进行微调、我已在 各种负载下对其进行了测试。 我必须指出的是、输入为230V 时没有饱和。
此致
多种多样