This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流饱和

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926555/ucc28070-current-saturation

器件型号:UCC28070

您好!   

我设计了两个半桥 PFC -一个在200kHz 下工作、另一个在90kHz 上工作。  

在200kHz 下工作的频率还可以、但我在90kHz 设计上遇到了问题

我随附了有关输入电压和负载条件的原理图。  
 示波器显示 电感器电流、看起来电感器将饱和-输入均方根电流为5、45A、电感器峰值电流应为7、7A、但电感器跳至10、7A 、也会产生我可以听到的噪声。  


我已连接输入电流图、并且输出电压也已进行微调、我已在 各种负载下对其进行了测试。 我必须指出的是、输入为230V 时没有饱和。  

此致  

多种多样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就磁饱和而言、有两种情况会导致问题。

    1. 磁体上的伏秒不相等。
      1. 在峰值电流模式升压中、这通常不是问题。
      2. 如果您向 VS 引脚添加了很多滤波、那么这可能会成为一个问题。 如果是这种情况、只需减小电流感应滤波电容。
    2.  磁体的设计不足以存储足够的能量、并且会随着 您通过磁体的平均电流而饱和。  
      1. 检查磁性规格、确保饱和电流远高于设计的平均和峰值电流。
        1. 如果没有选择另一个磁体。

    如果这些建议不能解决您的问题、我无法看到您的原理图。  请回复并以我可以查看的格式附加原理图?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    问题不在于滤波电容器,我还测试了电感器磁性,并且10A RMS 上没有饱和(附图)  

    1. V.sec 不等于什么意思?  
    2.测量的反馈补偿电路是否不正确是造成这种情况的原因?   

    还随附了原理图:  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提一下我正在使用的电感器不是原理图上所写的电感器、 它们是定制的、电感值为260 μ H  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器随直流电压饱和。  我认为您的电感器饱和、因为时序有问题。  如果电感器通电时 V1*T1等于(Vout-V1)*T2 (电感器断电时),电感器不会饱和。   您已验证电感器未饱和。

    您有一张图片、 其中显示的是30V 的恒定电压。 这是恒定电压负载吗?  

    您的输入和输出功率要求是什么?

    您的测试条件是什么?

    以下链接将带您进入 Excel 设计工具、您也可以在其中输入输入输入和输出功率要求、以仔细检查您的设计。

    此致、