尊敬的 Sirs:
如我所知、TPS40210数据表上的等式49、让我计算 Visns (OC) min 上的 RISNS 最大值为120mV。
我的客户想知道条件是什么、他们需要 在 等式50上计算 RISNS 值。 请帮我们解释这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我的客户设计了 TPS40210原理图、如下所示。
它们使用了如下所示的电感器参数。 
图1显示了5V 输入电压至48V 输出电压/Iout 0.15A 非同步升压稳压器、它们选择了 RISNS (R577)= 120 Ω、当输出电流= 80mA 时、TPS40210将进入 OCP 状态。

图2显示了5V 输入至52V 输出/Iout 0.15A 非同步升压稳压器、它们选择了 RISNS (R577)=0.025 Ω、但输出电流需要负载高达6A、TPS40210将进入 OCP 状态。

他们想知道为什么要使用公式50来选择 RISNs=0.025欧姆、OCP 点为6A?
他们想知道他们选择的 RISNS 限制由方程49或方程50给出、或者由您推荐的其他方程给出?