This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:RISNS 值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923097/tps40210-risns-value

器件型号:TPS40210

尊敬的 Sirs:

如我所知、TPS40210数据表上的等式49、让我计算 Visns (OC) min 上的 RISNS 最大值为120mV。  

我的客户想知道条件是什么、他们需要 在 等式50上计算 RISNS 值。 请帮我们解释这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请原谅我、但我不明白需要解释什么。 客户需要输入其设计的值、并确保感应电阻器低于两个结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的客户设计了 TPS40210原理图、如下所示。

    它们使用了如下所示的电感器参数。


    图1显示了5V 输入电压至48V 输出电压/Iout 0.15A 非同步升压稳压器、它们选择了 RISNS (R577)= 120 Ω、当输出电流= 80mA 时、TPS40210将进入 OCP 状态。



    图2显示了5V 输入至52V 输出/Iout 0.15A 非同步升压稳压器、它们选择了 RISNS (R577)=0.025 Ω、但输出电流需要负载高达6A、TPS40210将进入 OCP 状态。



    他们想知道为什么要使用公式50来选择 RISNs=0.025欧姆、OCP 点为6A?

    他们想知道他们选择的 RISNS 限制由方程49或方程50给出、或者由您推荐的其他方程给出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    公式49和50定义了最大感应电阻器。 请注意、在升压转换器中、电感器电流高于输出电流。 您需要先计算峰值电感器电流、然后才能使用公式49和50。 120欧姆肯定过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    由于我没有听到您的反馈、我希望您的问题得到解决、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请在此处发布、如果此主题已锁定、请启动新主题。