This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:48V 最大输出电流?

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM3481, LM2586, LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923908/lm5001-48v-maximum-output-current

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: LM3481LM2586LM5000

我有一位客户希望通过 LM5001实现20-30V 输入和48V@450mA。

我遵循了 SLVA372C 文档: 升压转换器功率级的基本计算  

我还附加了一个包含数学运算的 Excel 文件。

EVM 显示了48V 150mA 输出、他想知道是否可以进行修改以获得450mA。

但从数学角度来看、我认为我理解为什么将 EVM 设置为150mA……

fsw = 250kHz、L = 100uH、效率设置为80%、Vmin 设置为16V、而在0.8A 时 ILIM min 意味着在电感纹波超过0.8A 额定值和器件关断之前、您有150mA 的输出。

通过将输入电压更改为20V、将 fsw 更改为1MHz、并将电感器更改为1mH、我无法获得高于大约300mA 的电流。

这种理解是否正确?

LM3481是否是一个很好的替代产品? (非 P2P)

客户需要引脚间距为0.65mm 的器件、或在绝对必要时低至0.5mm 的器件...并且引脚和散热焊盘之间的间距需要大于0.35mm

除了 LM3481之外、您还可以推荐其他选项吗?

谢谢、

Darren

e2e.ti.com/.../BST_2D002D8A088A_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    为了进行估算、我们可以查看理想转换器的输入和输出功率以及电流(100%效率):

    VIN*IIN =理想转换器中的 VOUT*IOUT => IIN = VOUT * IOUT / VIN

    在本例中、IIN = 48V * 0.45A / 20V = 1.08A。

    这意味着、即使输入电流上没有纹波(在升压转换器中、输入电流是由输入电容器滤波的电感器电流)、开关的峰值电流也需要为1.08A。 LM5001的最小电流为0.8A、因此该器件无法实现450mA 的电流。

    在了解具有外部开关的控制器之前、请先了解一下 LM5000或 LM2586。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    由于我没有听到您的反馈、我希望这个问题能够得到解决。 我将关闭此主题。 如果您仍有疑问、请再次在此处发布、如果此主题已锁定、请创建新主题、