This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:设计审查无桥 PFC 的 UCC28070原理图

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926197/ucc28070-design-review-the-ucc28070-schematic-for-bridgeless-pfc

器件型号:UCC28070

你好

我附加了使用 UCC28070的无桥 PFC 原理图文件。

您能否查看 UCC28070原理图文件的设计?

如需更多查询、是否需要无桥 PFC 中的滤波电容器和预充电二极管、如下面的原理图所示?

如果我需要滤波电容器和 预充电二极管、如何进行设计?

e2e.ti.com/.../Bridgeless-PFC-Circuit.xlsx

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    它看起来像交错 PFC 级的功率级、而不是无桥。  UCC28070将不适用于全无桥 PFC。

    正确的是、您将需要一个圈出的旁路二极管。  功率级看起来是正确的。

    让电路消耗峰值二极管电流的方式是(Vpk-Vdiode)/ESR。  要限制电流、您可能需要在输入端添加一个 NTD。

    您可以在以下链接中找到一个 Webench 工具、该工具可为您完成完整的设计。  向下滚动到下方或在 Webench 上搜索。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

    需要进行设计审查的原理图是随附的无桥 PFC 原理图文件。

    e2e.ti.com/.../6862.Bridgeless-PFC-Circuit.xlsx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、这是一个具有桥式整流器输入的交错式 PFC。  我在该主题中推荐的工具应该可以帮助您完成这种交错式 PFC 设计。

    此致、