This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:和 TPS63802:静态电流远高于规格

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63900EVM, TPS63802, TPS63802EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927413/tps63900evm-and-tps63802-quiescent-current-much-higher-than-specifications

器件型号:TPS63900EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63900TPS63802TPS63802EVM

您好!

我正在使用评估板 TPS63900EVM 对 TPS63900进行基本原型设计测试。

  • 评估板上的开关配置为3V 输出和无限电流。
  • 我尝试连接到 VOUT 的负载:我的物联网器件、一个大电阻器、我的万用表设置为读取电流、以及开路。
  • 我尝试连接到 VIN 的电源:将电源设置为2V 至3.5V 之间的不同电平、并将3.5V 电池连接到 VIN。

在所有情况下、从电源中消耗的平均电流都比预期高几百 uA。 例如、在存在开路的情况下、我预计会看到大约额定的1uA Iq、但会排空360uA 的 Iq。

注意:使用 TPS63802进行的相同测试会产生类似的结果。

无论负载如何、什么可能导致 EVM 消耗如此大的电流? 我是否可能会错误地设置它们、从而导致泄漏? 或者、这种行为是否正常?

提前感谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6375055、

    请检查 EVM 的顶部标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    您能详细说明吗? 我应该在与输入电流相关的顶部标记中确切查找什么?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6375055、

    请查看 TPS63900数据表第4页的"注意"框。 我希望您的 TPS63900 EVM 上具有 X 标记的器件。 这可能是导致输入电流增加的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢、这很有帮助。 正确、TPS63900芯片本身上有一个 X639标记。

    我认为这是增加输入电流的大部分原因、但不是全部原因。 此外、TPS63900EVM 和 TPS63802EVM 也会出现其他行为。

    输入电流周期性尖峰与输出电压的锯齿波形同步。 因此、平均输入电流显著升高。
    请参阅随附的图像、其中显示了大约150毫秒的输入电流和输出电压。 这些测量是使用输入电压为3.5V 且输出电流为1uA 的 TPS63802EVM 进行的。

    再次感谢、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这是空载时的正常行为。 该器件仅在几个周期内切换、然后再次进入睡眠状态、直到输出电压降至最低电平以下。 然后、它会再次切换一些周期。

    数据表中的静态电流被定义为非开关电流、因此系统中的静态电流是器件未切换时的电流加上平均电流尖峰。

    因此 TPS63802 EVM 上的静态电流高于11uA。 TPS63900也是如此(高于指定值)、但 TPS63900在低输出电流条件下具有非常好的效率。 请查看此主题、了解1uA 以上的效率:

    如果您订购 PTPS63900样片、您将获得新材料。