This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:在运行时更改电源要求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927796/tps23730-changing-power-requirement-at-run-time

器件型号:TPS23730

你(们)好   

我们正在制作一款需要通过三个电源为系统供电的产品  

1) PoE (60W)

2) 2)直流电源(60W)

3) USB Type C PD (60W)

我们的部分应用仅需要60W 电源。 如果客户 插入    不能提供的电源  

60 W 功率。 然后 、我们 应该 能够检测到相同的情况、并向用户发送通知 、告知某些应用程序不会运行并 限制  

功能。

1) 1)请 建议 使用 每个电源实现上述功能的方法。

2) 2) TPS23730是否可以将其协商的功率报告给 MCU/处理器。

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由 PSE 供电时、TPS23730可以报告其协商功率:

    引脚为 TPH 和 TPL。 请参阅表2。 在数据表中:  

    TPH/TPL:

    <= 13W (类型1、但可以是2-4): 高电平/高电平

    = 25W (2类、但可以是3类或4类):高/低

    > 25W (类型3/4):低/高

    这些信号可以是并联的、也可以是串联的。  

    此外、如果 PSE 为.bt、TPS23730具有一个 BT 引脚、用于指示它检测到第一个长手指。

    但是、如果 TPS23730由直流电源或其他一些辅助电源供电、则无法对分配的功率进行解密。 这些电源类型不会像 PoE 那样发送电源协商信号、因此 PD 无法知道其接收的功率。 这是 PoE 通过简单的以太网电源开关的主要原因之一。  

    可以使用 TPS23730构建功率限制电路、但如果不是 PoE、则需要来自 MCU 的控制信号。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师