主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1、 TPS2660、 LM74800-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们有一位客户希望使用下面应用报告中的 Design #6、他们希望知道用于其工业应用的合适组件。 是否有任何计算或注释显示如何选择这些组件?
采用理想二极管控制器且具有强大反向电池保护功能的六种系统架构: http://www.ti.com/lit/pdf/SLVAES2
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们有一位客户希望使用下面应用报告中的 Design #6、他们希望知道用于其工业应用的合适组件。 是否有任何计算或注释显示如何选择这些组件?
采用理想二极管控制器且具有强大反向电池保护功能的六种系统架构: http://www.ti.com/lit/pdf/SLVAES2
提前感谢!
艺术
您好、Art、
DVDT 引脚在主电源轨完全上电后启动、该电路使用主电源轨的 DVDT 通过辅助的 OV 引脚关闭辅助电源(当主电源可用时)。 如果主电源不可用、则 dVdt 引脚变为低电平、辅助电源轨的 OV 引脚电压变为0V、辅助电源加电。
但对于 LM74800-Q1设计、" http://www.ti.com/lit/pdf/SLVAES2"中的"辅助器件的 OV 功能用于在主器件可用时立即关闭辅助器件。
此致、
Kari。