This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM7480-Q1:设计的部件选择#6.

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926640/webench-tools-lm7480-q1-parts-selection-for-design-6

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1TPS2660LM74800-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们有一位客户希望使用下面应用报告中的 Design #6、他们希望知道用于其工业应用的合适组件。 是否有任何计算或注释显示如何选择这些组件?

采用理想二极管控制器且具有强大反向电池保护功能的六种系统架构: http://www.ti.com/lit/pdf/SLVAES2

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Art Mecina、您好!

    对于设计#6、您能否共享工作电压范围和电流要求。

    基于此、我们可以推荐合适的运行部件。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Kari!

    工作电压范围为7-55V、当一次侧电压达到7时、客户希望二次侧电压接通。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、电流仅限于2A。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    对于2A、7V 至55V 优先级电源多路复用器实施方案、我们建议使用 LM76202-Q1 (用于汽车应用)和 TPS2660 (用于工业应用)。

    请参阅应用手册中有关在优先级电源多路复用器应用中使用 TPS2660的第5节图16、请注意、LM746202-Q1的电路仍然类似、因为引脚分配是相同的。

    如果您对此有其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的更新。

     这只是一个有关 TPS26600的问题。 客户计划仅使用一个 TPS26000 (当达到7V 时、其 Vin1会自动关闭)。 当 Vin 1达到7V 时、V2将使用 tps26000打开。 他在图16中注意到,它们使用了 dVdt (它的功能是什么)引脚来打开第二个保险丝。 他是否能够使用与 LM74800相同的配置?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    DVDT 引脚在主电源轨完全上电后启动、该电路使用主电源轨的 DVDT 通过辅助的 OV 引脚关闭辅助电源(当主电源可用时)。 如果主电源不可用、则 dVdt 引脚变为低电平、辅助电源轨的 OV 引脚电压变为0V、辅助电源加电。

    但对于 LM74800-Q1设计、" http://www.ti.com/lit/pdf/SLVAES2"中的"辅助器件的 OV 功能用于在主器件可用时立即关闭辅助器件。

    此致、

    Kari。