This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:针对负电压浪涌的对策。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924489/tps27s100-countermeasures-against-negative-voltage-surge

器件型号:TPS27S100

你(们)好。

我想知道如何采取措施来通过负电压浪涌测试。

当施加-2kV 电压时、IN 和 GND 之间存在短路。
是否可以通过在 IN 和 GND 之间放置一个二极管来防止负电压浪涌?

负电压浪涌是否还有其他需要注意的问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    TPS27S100符合各种 IEC61000标准。 浪涌测试的额定值仅为+-1kV、而快速电气瞬变的额定值为+-4kV。 ESD 接触放电额定值为+-16kV。

    有关 IEC61000测试的更多信息、请参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf

    请参阅此文档、了解如何使用符合 IEC61000规范的 EVM 对 TPS27S100进行测试: https://www.ti.com/lit/ug/slva957a/slva957a.pdf

    感谢您选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    在这种情况下、它已经失败。
    您能告诉我 这些措施吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    TPS27S100在输出引脚上的额定浪涌事件仅为+-1kV、根据标准 EVM 板上的 IEC61000-4-5、REQ = 42Ohm、并进行 了如 https://www.ti.com/lit/ug/slva957a/slva957a.pdf 第1节所述的修改

    较高的浪涌事件可能会损坏器件、因此不建议在该器件上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢你的答复。

    我了解 TPS27S100的功能。

    那么、我应该如何针对负浪涌采取措施?
    我认为它需要一个齐纳二极管、但我应该将它放置在哪里?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    强大的 TVS 钳位可能有助于 TPS27S100承受这种负电压浪涌事件。

    我认为最好将 TVS 放置在经历浪涌的同一节点上。 因此、如果 VOUT 上发生浪涌、则可以使用 VOUT 到 GND 的双向 TVS。

    必须在您的系统中测试耐受性、因为这超出了 TPS27S100的规定范围、TI 不建议在该器件上发生高浪涌事件。