This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:工作温度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923822/ucc27517a-operation-temperature

器件型号:UCC27517A

大家好、

我对 UCC27517A 的工作温度感到困惑。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    请遵循建议的工作条件。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mamadou、

    最高温度为140或125?

    BR、

    Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、

    请遵循数据表中推荐的驱动器工作条件、因为它清楚地显示 IC 可以在-40°C 至140°C 的温度范围内工作。

    我希望这澄清了你的疑问。

    此致、

    -Mamadou