This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:用于 TPS650861的后级

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927486/tps51200-use-in-the-latter-stage-of-tps650861

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件:TPS650861

您好的支持团队、

TPS650861没有用于 DDR4的 VREF 电源。
TPS650861具有 VDDQ 和 VTT。
我听说有些人通过将 VDDQ 除以电阻来生成 VREF。
我认为使用 DDR 专用 IC 更合适。
在 TPS650861的后级中使用 TPS51200是否合适?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、  

    通常、VREF 电流非常小、 每个 DIMM 芯片的电流仅为几 uA。  

    对于 VREF、使用电阻分压器应该是可以的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱
    感谢你的答复。

    如果电阻分压器无法提供足够的精度、我会考虑使用专用 IC、例如 TPS51200。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、  

    容差为0.5%或0.1%的电阻器应足够精确。  

    谢谢