This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:TPS62740使能

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924401/tps62740-tps62740-enable

器件型号:TPS62740

尊敬的团队:

客户使用 TPS62740。 通过 ESD 测试时、很可能没有输出。

客户尝试在 Vin 和 EN 之间添加电阻器、但仍然没有输出。 只有它们使 VIN 断电并使输出变为正常。 Vin 的电源是电池、电压介于3.8V 至4V 之间。

这里是原理图和 PCB。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    原理图和布局看起来不错。

    您能否始终仔细检查引脚电压? 此外、什么是负载电流和器件输出电流? 如果您还共享所有测量图、那将会很有帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    您能否始终仔细检查引脚电压?

    VIN、EN3.8V

    输出、SW:大约0.2V。

    VSEL1、VSEL2、VSEL3、VSEL4:0V

     

    此外、什么是负载电流和器件输出电流?

    当 tps62740工作正常时、输入电流约为0.35mA。 输出电流小于0.6mA。

    当 tps62740死机时、如果我们不重新启动系统、则电池的电压不 会改变。 因此、我认为 输入电流非常小。 无法  准确测量输入电流。 因为 tps62740在重新启动系统后工作良好。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    您能否分享完整的原理图和测量图(输入电压、输出电压、开关电流、输出电流、ILOAD)? 负载引脚上的最大负载是多少? 我希望这一点不会被超越。 最大器件输出电流是否为0.6mA?

    您是否尝试更改过 IC? 您还可以从 EVM 外部为其供电吗?

    器件是否处于固定输出电压?或者客户是否动态更改了该电压?  

    如果您愿意、我们还可以将此线程内部处理。 然后、我可以查看完整的原理图。 请给我发送电子邮件:febin.hameed@ti.com

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我没有听到你的反馈。 您能解决这个问题吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    由于不活动、我将继续并关闭此帖子。 如需更多支持、请联系我们!

    此致、

    Febin