This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:轻负载时的输出电压调节

Guru**** 722440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920841/tps62743-vout-regulation-at-light-load

器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件: TPS62745

你好!
我在锂离子电池供电的应用中使用 TPS62743。 睡眠模式下的电源电流为12uA、活动模式下的电源电流为8mA。 VOUT 编程为3.0V。

Cin 4.7uF Murata GRM188R61E475KE11

COUT 10uF Murata GRM188R61A106KE69

l 2.2uH Murata LQM2MPN2R2MG0

我看到、在 Iout 小于5mA 的情况下、器件不会调节输出电压。

VIN=3.8V VOUT=3.2V、

VIN=4.0V VOUT=3.4V、依此类推。

我在 SW 引脚上看不到脉冲。 如果 输入电压介于3.3和3.6V 之间、我会看到 SW 引脚上的脉冲和稳压输出电压。

如果 Iout 大于5mA、器件正常工作。

屏幕截图上显示黄色- Vin、绿色- SW

VIN = 3.6V

VIN = 4.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    请您分享原理图吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin

    简化版原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    原理图看起来不错。 这可能是测量中的错误。

    我只是注意到、这两个图使用相同的时间刻度。 请更改时间刻度并相应调整无负载触发器、然后重试。 即使空载、也会进行开关、您应该能够看到波形。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、感谢您的回复。

    测量中没有错误。 我通过直流电压表测量 Vout、结果相同。

    VIN=3.8V VOUT=3.2V、

    VIN=4.0V VOUT=3.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    您提到您无法看到 SW 波形。 为此,我建议进行上述修改。

    其次、请在同一图中分别提供5mA 和更高负载的 VIN、Vout、Iout 波形。 (请跨 C2和 C3进行测量)

    请确保您使用稳定的输入电源。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin

    通过消减示波器通道3和4在1 Ω 分流电阻器上测量的 Iout。 连接在 L1和 C3之间的分流电阻器。

    通道3是 L1输出。

    无负载

    VIN=3.5V VOUT=3V

    VIN=3.8V VOUT=3.2V SW 引脚上无脉冲

    2. 负载电阻560欧姆

    VIN=3.5V VOUT=3V

    Vin=4.1V Vout=3.15V SW 引脚上无脉冲

    负载电阻器56欧姆

    VIN=3.6V VOUT=3V

    VIN=4.4V VOUT=3V 器件工作正常

    4.手动增加 Vin

    负载电阻560欧姆

    输入电压=3.7V 时、器件停止开关、输出电压跟踪输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    感谢您提供的所有信息。  

    我需要一些时间来详细了解这一点、希望能在星期五之前回来。

    感谢您的理解。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    我很抱歉耽误你的答复。 感谢您的耐心!

    因此、我尝试使用 TPS62745重复您的测量、因为 我们的当地库存中没有 TPS62743 EVM。  TPS62743和 TPS62745具有相同的裸片、内部工作保持不变。  

    我可以在无负载、56 Ω 和560 Ω 负载下测量 SW 脉冲。 对于3V 的输出、我将 Vin 从3.5V 更改为4.1V、并且输出电压始终处于调节状态。 请在下方找到测量图。

    我想向您提出几个建议:

    1.如果没有看到 SW 脉冲、请尝试更改时间刻度。

    2.设备可能已损坏。 请尝试使用新设备。

    请使用我们的 EVM、而不是板上的 IC。

    4.如果您愿意,我可以查看详细的布局和原理图,找出根本原因。

    请告诉我您的反馈。  

    此致、

    Febin  

    e2e.ti.com/.../TPS62745.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我有10个板、 它们都有相同的问题。 我计划对其进行进一步研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    您是否可以将此线程内置? 然后、您可以花时间进行调查、并向我发送一封有关进度的电子邮件。

    如果您认为可以、请通过电子邮件 febin.hameed@ti.com 分享完整的原理图和布局

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    我没有听到你的反馈。 您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin。

    很抱歉耽误你的时间。

    我使用直接 由锂离子电池供电的 MAX16020。  MAX16020L 具有推挽输出。 我发现通过 MCU 输入引脚、LOW_LINE 和 BATT_OK 输出到电源轨的泄漏。

    我应该使用 MAX16020的开漏输出版本。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    感谢您的确认!

    此致、

    Febin