This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:是否有任何类似 TPS3808的器件在/RESET 延迟时间方面变化较小?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927850/tps3808-are-any-devices-similar-to-tps3808-available-with-smaller-variation-in-reset-delay-time

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3840

各位专家、您好!

我的客户正在寻找类似 TPS3808的产品、但需要延迟时间以减少变化。

是否有任何器件的变化小于大多数器件的+/-30或40%?

谢谢!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于监控器而言、延迟时间的30%变化在整个行业中是相当标准的。 在同类产品中、TPS3840可能为您提供我们可以针对延迟时间变化展示的最佳产品。 话虽如此、时间将相对靠近中心、实际上不会经常变化。

    谢谢、
    Abhinav。