This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:操作问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927818/lm5164-questions-on-operation

器件型号:LM5164

大家好、

我的客户提出了几个有关 LM5164的问题、我想请您帮助:

  1. 如果我们馈入一个等于 VOUT 设定值的 VIN、LM5164的行为将如何? 在某些用例中、这可能会在短时间内存在。
  2. 如果 VIN 和 EN 引脚为高阻抗、是否可以在 SW 引脚上提供电压?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    1、如果您的 VIN 过低、VOUT 将在压降模式下跟随它、导通时间将保持不变、但关断时间将减少到最短关断时间、占空比 D 将增加到其最大值。

    总压降量取决于最大占空比、输出电流以及电感器和 FET 电阻。 请参阅相关应用手册: 了解直流/直流降压转换器或 slyt293的输出电压限制

    2. HS MOSFET 中有一个寄生二极管、当您向高于 VIN 引脚的 SW 引脚施加外部电压时、MOSFET 二极管可能导通。 即使是高阻抗、您仍应考虑 CIN 会灌入电流以充电至高达 SW 二极管电压。 因此可能会损坏器件。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多