This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:从 SHDN 状态变化到输出电压变化的延迟时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927282/tps2663-delay-time-from-change-of-shdn-state-to-change-of-output-voltage

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 团队

我们的一位客户正在考虑使用 TPS26631。
客户问我从 SHDN 状态变化到输出电压变化的延迟时间。
我想回答以下问题。

数据表中规定了从 SHDN 引脚从高电平变为低电平直到 FET 关断的时间。

数据表未描述从低电平到高电平再到 FET 导通的时间。 多久?

在检查数据表中从 SHDN 状态变化到输出电压变化的延迟时间时、发现下图、但未描述数值。

如果您有上述数据以外的延迟时间参考值、请告知我们。
从 SHDN 引脚从低电平变为高电平一直到输出电压从0V 上升到与输入电压相同的电压值的・μ s 时间
从 SHDN 引脚从高电平变为低电平直到输出电压变为0V 的・μ s 时间

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    1A)关断退出延迟与 数据表中给出的 UVLO_TON (dly)相同

    2A)当 SHDN 引脚从高电平拉至低电平时、内部 FET 会在1us (典型值)内关断。 Vout 放电至"0" V 的时间取决于 Vout 处的负载。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    我想提出补充问题。

    如果从您的答案中选择 UVLO_TON (dly)、它将按如下所示进行指定。


    从上面看、UVLO_TON (dly)是否可被识别为从 UVLO 释放到 FET 导通且 Vout 上升到100mV 的时间?
    此外、是否可以认为从 SHDN 引脚从低电平变为高电平直到 Vout 上升到100mV 的时间与 UVLO_TON (dly)相同?

    2.对于 UVLO_TON (FAST_VLy)、是否可以识别从 UVLO 释放到 FET 导通的时间?

    Reagards、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    1A)正确

    2a)请参阅 图19。 数据表中的时序波形、如果您需要更多说明、请告诉我。

    此致、Rakesh