尊敬的 TI 团队
我们的一位客户正在考虑使用 TPS26631。
客户问我从 SHDN 状态变化到输出电压变化的延迟时间。
我想回答以下问题。
数据表中规定了从 SHDN 引脚从高电平变为低电平直到 FET 关断的时间。
数据表未描述从低电平到高电平再到 FET 导通的时间。 多久?
在检查数据表中从 SHDN 状态变化到输出电压变化的延迟时间时、发现下图、但未描述数值。
如果您有上述数据以外的延迟时间参考值、请告知我们。
从 SHDN 引脚从低电平变为高电平一直到输出电压从0V 上升到与输入电压相同的电压值的・μ s 时间
从 SHDN 引脚从高电平变为低电平直到输出电压变为0V 的・μ s 时间
此致、
是的、奥特伊