This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:有源下拉功能?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927510/ucc21750-q1-active-pulldown-function

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好!

我对 UCC21750的有源下拉功能有疑问。

根据数据表、"ucc21750实现了一个有源下拉特性、以确保当 VDD 打开时 OUTH/OUTL 引脚钳位至 VEE。 当 VDD 断开时、OUTH/OUTL 引脚处于高阻抗状态、有源下拉特性可防止在器件恢复控制之前错误地打开输出。"

高阻抗状态是否意味着下拉功能? 我想知道高阻抗状态是否能够有效地避免误导通? 如果米勒电流(由互补开关的开/关瞬态引起)经过此高阻抗、会怎么样?

非常感谢。

Bests、

Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    需要记住的重要一点是、该有源下拉电 阻器基本上通过 RA 导通下拉 FET、但仅在 VDD 开路/浮动时有效。 这更多地是保护 IGBT 的最后一个沟渠测量方法、而不是考虑正常关断过程。

    在正常关断期间、下拉内部 NMOS 会将栅极下拉至 VEE+~2V、此时(如果已连接)、米勒钳位会并联将栅极下拉。

    在正常运行期间、VDD 通电、而不是悬空、因此数据表中包含的"有源下拉"特性对于防止正常运行期间错误导通没有帮助。 米勒钳位和/或负 VEE 偏置有助于防止在 VDD 通电时误导通。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。 否则、如果您有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dimitri,

    非常感谢您的快速响应。 我想我现在更清楚了。

    您提到过"这个有源下拉电 阻器基本上通过 RA 打开下拉 FET "、我有两个后续问题。

    问题1 -这(绿色圆圈内)是 NMOS 吗? 我想再次检查。

    Q2-当 Vdd 为开路/浮点时、控制电路是否将点"A"悬空或下拉至 COM?  

    非常感谢。

    Bests、

    Zhehui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhehui、

    [引用用户="Zhehui Guo]Q1-这(绿色圆圈)是 NMOS 吗? 我想再次检查。
    是的。

    [引用用户="Zhehui Guo]Q2-当 Vdd 为开路/浮点时、控制电路是否将点"A"悬空或下拉至 COM?  [/报价]

    由于驱动器块引用 VEE (需要这样它才能下拉至 VEE)、因此如果只有 VDD 断开、但 VEE 仍受电、则该点的电压最终应达到 VEE。 由于电路未完全通电、因此可能需要一段时间、并且可能在某个时间处于中间电压。 但它应该接近 VEE。 如果 VEE 连接到 COM、则您将知道它会将 VEE 拉至与 COM 电势相同的 VEE。 如果 yre 未连接在一起、则应位于 VEE。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。 否则、如果您有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dimitri,

    非常感谢您的耐心等待。 实际上、我还有一个关于此主题的后续问题。 我可以通过电子邮件联系您吗? 非常感谢。

    Bests、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhehui、
    我要求您回答一个新问题、您可以将其发布在该主题或新主题上。 这样、我们就更容易支持、同样问题的其他人也可以在此处轻松找到答案。

    最好

    Dimitri