This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:变压器引脚编号

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926930/lm5022-transformer-pin-number

器件型号:LM5022

大家好、

我在 TI webench 中找到了一个满足我们电源要求的参考设计。

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/55?noparams=0

您能告诉我变压器引脚编号的详细信息吗、即输入和输出连接了哪个变压器引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    感谢您在您的应用中考虑我们的产品。 您所参考的 webench 设计使用两个单独的电感器、而不是变压器。  您可以检查 Webench 生成的 BOM、您将找到:

    LIN 是一种 Burns 电感器 、SDR1307-180ml。 有关详细信息、请访问  :https://www.bourns.com/pdfs/SDR1307.pdf

    LOUT 是 NIC 电感器 、NPI105C151MTRF。  有关详细信息、请访问  :https://www.niccomp.com/quickBUILDER/QBPN.php?pNumber=NPI105C151MTRF

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我还检查了 BOM。

    在该 webench 设计中、使用了749196531 (Wurth 变压器)。 我已随附 BOM。 您可以检查并确认 same.e2e.ti.com/.../Analogue_5F00_Input_5F00_Power_2800_iso_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请就此请求提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前的链接指向 SEPIC 设计、 这就是我获得错误 BOM 信息的原因。  您更新的电路年份 Wurth 变压器。  请查看 Wurth 网站: 请访问 Wurth 网站获取数据表: www.we-online.com。  很抱歉、我目前离我的电脑很远、我正在用手机回复。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排印错误: ... 使用 Wurth 变压器...而不是 yeses Wurth 变压器。  很抱歉造成混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    没有问题。

    我对变压器连接有一点困惑。 因为在这个 webench 设计(我之前已经发送过)中、他们只需连接变压器即可、而无需详细说明引脚编号。

    您能在这方面提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    好的、我看到了您的问题。  我将要求我们的 Webench 团队添加引脚编号。 不过、这可能很困难、因为 Webench 从部件库中拾取、不同的变压器可能具有不同的封装或引脚编号、并且它可能只是选择变压器来实现功能、而不是引脚输出。

    为了解决这里的问题、我更改了变压器数据表。   它具有以下引脚分配。  所有6个绕组具有相同的匝数、即 N1=N2=N3=N4=N5=N6

    根据 Webench 原理图、NP:NS1 = 1:2、NP:NS2 = 1:1。  因此、NS1有两个串联的绕组(请注意极性)。  您可以根据下图连接绕组(很抱歉鼠标标记)。  具体而言、NP=N1//N2、NS2=N3、NS1=N5 + N6

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数字已损坏。 让我在下面的 Word 文档中重新附加。

    e2e.ti.com/.../e2e-reply.docx