This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:VDDD 问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927461/tps65400-vddd-issue

器件型号:TPS65400

构建了5块使用 TPS65400QRGZRQ1器件的电路板

TPS65400为 FPGA 和板载逻辑供电。

5个电路板中的4个在所有4个输出上正确加电

第5块电路板上的 TPS65400未加电。

问题:

观察到 RCCLOCK (引脚40)输入没有振荡

RCLOCK 电阻= 402K

跨电阻器的电容器= 4.7pF

 运行期间 VDDD (引脚20)= 0V。  在移除输出电容器的情况下、测得的接地电阻为2.3 Ω。  

VDDA (引脚19)= 6V (在数据表规格内)

运行期间 VDDG (引脚18)= 0V。  无低接地电阻

RCLOCK 电路是否由 VDDD 供电?

使用了4.7uF 器件、而不是数据表建议的3.3uF 器件-这是否会导致故障?

VDDA、VDDD、VDDG 稳压器电容是否有 ESR 要求?  我在数据表中没有看到这一点。

电容器的额定电压是否应是输出稳压器电压的2至3倍、以允许直流偏置效应?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francis  

    1.您可以向我发送原理图和布局文件吗?

    2.正常工作时、RCCLOCK 引脚上的电压是稳定的电压、不 会振荡。  

    在从 VDDD 引脚移除4.7uF 电容之前、在运行期间 、VDDD 引脚的阻抗是多少?  

    在良好的电路板中、在运行期间  、VDDD 引脚的阻抗是多少?  

    4.  RCLOCK 电路由 VDDA 供电。  

    5.4.7uF 而不是3.3uF 不会导致故障。  

    6、电容没有 ESR 要求、MLCC 正常。  

    7.是的、TI 建议电容器的额定电压比输出稳压器电压高2倍。  

    您是否在上电后检查了 CE、RST_N、ENSW1/2/3/4引脚电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 CE、RST_N、ENSW1、PV1、VIN 引脚

    CE = 2.2V

    RST_N = 2.2V (RC 充电后)

    ENSW1 = 2.2V

    SS1 = 4.5V (充电后)

    Vin = 12V

    PV1 = 12V

    VDDD = 0V

    VDDG = 0V

    VDDA = 6V

    随附原理图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马

    如何向您发送原理图。 我看不到执行此操作的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用插入文件函数、如下所示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../870_2D00_000023_5F00_PMICONLY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0083.870_2D00_000023_5F00_PMICONLY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、收到的5块电路板中的4块正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis  

    我已经查看了原理图、找到一 个缺点:  

    软启动电容 C513~C516为 DNP、这意味着 Buck1/2/3/4没有软启动、这可能会导致大浪涌电流并触发 OCP、因此建议将 C513~C516设置为4.7nF。  

    但是、我认为这不会导致 VDDD 引脚出现故障。  

    VDDD 故障可能是由 ESD 事件引起的、建议更换出现故障的电路板上的新 TPS65400并再次进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵、

    实际上、我在所有5块电路板上都安装了0.1 μ F 软启动电容器。

    今天、我在合同制造部更换了 IC。

    我们将在明天查看它。

    考虑到其他4个电路板运行良好、我认为这是一个处理/焊接/ESD 问题。

    只是想再用一双眼睛来观察设计、看看我是否错过了什么。

    谢谢、