This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:为 PMID 提供电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927815/bq25890-supplying-voltage-to-pmid

器件型号:BQ25890

大家好、

我的客户想知道、如果我们确定永远不会出现负电压、是否可以将电源馈入 PMID 引脚(而不是 VBUS 引脚)?

它们有一个用于工作台的独立"调试"电源、它们希望通过一个外部二极管连接到 PMID 引脚(这样 VBUS 引脚上的任何更高电压将取代"调试"电源)。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    参阅有关 d/s 的9.1功能方框图、许多关键功能都基于 VBUS。 客户必须考虑在不使用 VBUS 引脚时如何实现这些功能。

    谢谢、

    宁。