This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18563Q5A:CSD18563Q5A 的功率损耗分析器工具请求

Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926452/csd18563q5a-power-loss-analyzer-tools-request-for-csd18563q5a

器件型号:CSD18563Q5A
主题中讨论的其他器件:LM5176

尊敬的先生:

您能否帮助我们为 MOSFET 功率损耗分析器提供以下设计工具? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您关注 TI FET。 您帖子中图片中的工具是什么? 这是 TI 的东西。 我们在以下链接中提供了一些功率损耗工具。 如果您能更详细地介绍您的应用、我可能会更好地为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    应用就是电动工具!

    由于图片可在网络上找到、我找到了 TI 器件型号、因此我不知道 TI 是否会提供该型号。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。 由于您的应用是用于电动工具、我假设这是用于无刷直流电机。 我负责 TI 的 FET、我们没有用于 BLDC 的 FET 功率损耗计算工具。 但是、如果您可以分享您的要求、我将尽力为您提供帮助。 如果您不愿意在公共 e2e 论坛上分享这些信息、我会向您发送朋友请求、您可以通过私人邮件向我分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    跟进、看看我还能做些什么来帮助您。 我可以将此主题转发给 BLDC 应用团队、看看他们是否能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢!! 希望 BLDC 团队能够分享该文档^^

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    遗憾的是、BLDC 团队并不熟悉此工具。 我们以前没有看到过它。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我进行了一些其他搜索、与原始帖子中图片相关的工具似乎用于4开关降压/升压控制器:LM5176。 这是一款基于 Excel 的设计工具、可在 TI.com 上的 LM5176产品文件夹中找到。 我在下面添加了一个链接。