This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:问题电池平衡(单芯片或堆叠 bq769x0)

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927763/bq76940-questions-cell-balance-one-chip-or-stacked-bq769x0

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093

您好 Matt,Willy,

  我对 bq769x0电池平衡有疑问。 正如我所知、MSP430等主机控制器可以设置/复位 Cellbal1,2,3来控制电池平衡。  如果主机控制器对寄存器不执行任何操作,将769x0自动执行电池平衡?(由内部数字内核控制?)

   或者主机控制器是否必须具有实现电池平衡的算法?

   堆叠的 bq769x0(如 TIDA-01093),我是否需要算法来平衡由同一 bq769x0控制的电池? 还需要额外的算法来平衡由不同 bq769x0?控制的两组

    我已阅读常见问题解答和10个问题、但未找到答案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    BQ769x0不会自动平衡、主机必须控制算法。  还要注意、BQ769x0不会使平衡寄存器超时、因此主机还必须停止平衡、而不仅仅是启动平衡。

    2.是的、主机控制器必须具有平衡算法

    3.采用堆叠式设计时,主机将了解所有电池电压并决定要平衡哪些电池。  您可能会说、它将为其算法提供更多电压输入、并为控制提供更多目标寄存器。  如果您的系统具有多个 MCU、其中每个 BQ769x0有一个 MCU、另一个 MCU 与这两个 MCU 进行通信、则需要2级算法: 第一个级别是平衡由其主机控制的 BQ769x0的电池、第二个级别是平衡各组之间的电池。