This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:泄漏电压问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927576/tps27081a-leakage-voltage-issue

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22918

您好!

我的客户在 TPS27081A 负载开关的 VOUT 上遇到泄漏电压问题。

打开+3.3V_RTC、甚至 TPM_EN 为0V、VOUT (TPM_PWR)上持续输出大约0.8V 的泄漏电压。

客户将 TPM_EN 更改为高电平、+3.3V 输出到 VOUT。 但是、再次将 TPM_EN 更改为低电平、大约2V 会在 VOUT 上持续输出。

请帮助我们解决该问题。

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    在该负载开关中、由于它仅是 PMOS + NMOS、因此它易受施加输入时产生的输出的影响。 原因是控制时序的电容器也会减慢 PMOS 栅极的充电和放电速度。 因此、当施加输入时、PMOS 栅极需要一段时间被拉至高电平(关闭)、在此期间、PMOS 允许电流从流入流出。

    当 EN 被拉低时、输出负载电阻是多少? 如果没有放电路径、输出电压将长时间保持在较高的值。

    如果您的系统不能接受此行为、我建议使用我们的较新器件、如 TPS22918。 该器件更易于使用、功能相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果我们在关闭时希望输出为0V、您还有其他建议可以实现引脚兼容吗?

    在寻找其他引脚兼容器件的同时、现在在 Vout 处添加下拉电阻器是否可以成为可接受的贴片?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    可在器件的输出端添加一个下拉电阻器。 如果您的设计可以接受持续放电路径、则可以添加放电电阻器。

    请注意、使用较大的下拉电阻器时、从 Vout 到 GND 的泄漏电流将更小、但放电速率将更慢。

    我们没有引脚对引脚的器件替代方案、因为我们已将许多功能集成到了较新的器件中。