This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:在施加到 IGBT 负载的直流链路之前或之后触发顺序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927748/ucc21750-triggering-order-either-before-or-after-dc-link-applied-to-igbt-load

器件型号:UCC21750

这是一个关于哪种方法更好的一般性问题。 两级三相逆变器、具有连接的负载和启用的 IGBT 驱动器。

我能不能知道以下2个选项中的哪一个更好。 直流链路电压最高可达350V 左右

1) 1)向驱动器施加栅极信号,等待一秒钟左右,然后接通 IGBT 的直流链路电压。

2)向 IGBT 驱动器施加低电平信号(即向 IGBT 施加低电平栅极驱动),然后施加直流链路电压,等待一两秒钟,然后开始施加  

更正栅极触发序列以生成所需的 IGBT 栅极触发。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法提供与逆变器的特定系统实现相关的加电序列建议。

    UCC21750将确保在没有输入时/在 MCU 为驱动器提供任何输入之前、栅极被拉低。 如果在 MCU 向驱动器提供信号之前为直流总线电压供电、它们将保持栅极下拉、直到输入来自 MCU。

    最好

    Dimitri