This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:器件内部的输出钳位

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62143, TPS62147, TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926734/tps62143-output-clamp-inside-the-device

器件型号:TPS62143
主题中讨论的其他器件: TPS62147TPS62148

您好!

我想向您询问 TPS62143器件上的输出电压钳位。
从数据表中摘录的以下内容显示、VOS 引脚在器件内部被钳位至7.4V。

(问题)
这个钳位是什么类型的电路?
它是7.4V 齐纳二极管吗?
或者、如果电压上升至7.4V、运行是否会停止开关等?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FB 开路、则仅将 VOS 钳位到7.4V。 对于 FB 引脚照常连接时的常规运行、VOS 引脚上没有此类限制。  我不知道该机制的内部电路是什么。 如果您有任何疑问、如果您对 FB 引脚开路行为有具体原因、请告诉我。

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我目前正在调查市场缺陷。
    由 TPS62143供电的器件会损坏。
    该器件的额定电压为10V、因此我需要查看 TPS62143是否会在过压时损坏器件。 这就是我向您提出这个问题的原因。

    我将再次向您提出一个问题。
    TPS62143中内置的7.4V 钳位电路是什么类型的?
    它是齐纳二极管吗? 或者是否有其他控制电路?
    此外、如果在 FB 引脚未断开的其他情况下发生过压、7.4V 钳位是否正常工作?

    由于缺陷调查、我希望您得到的答案比数据表中给出的答案更具体。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了设计团队以了解更多信息、但他们可能无法轻松找到详细信息。 TPS62143的最大额定输出电压仅为6V、VOS 引脚上的最大额定电压仅为7V、因此高于该值的电压可能会导致 EOS 故障。   

    TPS62147或 TPS62148是可用作替代器件的较新器件、因为它可提供高达12V 的最大输出电压、因此可在 VOS 引脚处处理更高的电压。   

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法显示内部电路信息、我不会要求您提供内部电路信息。
    不过、我想您可以告诉我7.4V 钳位的工作原理。
    (在7.4V 恒定电压下稳定、开关操作停止等)
    我无法理解、即使它被钳制、它也会导致 EOS 故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62143是一款固定输出器件、因此 FB 应接地。 反馈分压电阻器位于 IC 内部。 因此、我需要检查7.4V 钳位的行为是否相同。 我已经订购了一些要测试的样片-我需要等到下周中旬才能收到货件和测试。 请告诉我您是否要运行任何特定测试。

    此致、
    模块

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、即使 FB 引脚断开、我也无法测试钳位、因为内部反馈分压器仍在内部连接。 7.4V 钳位仅在可调节输出版本器件的 FB 引脚断开时有效。 否则、您需要遵循数据表中提到的 VOS 引脚上的绝对最大额定值7V。

    谢谢、

    模块