This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:bqStudio 通过 EV2400自动循环

Guru**** 2480965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927351/bq40z50-r3-device-fw-bqstudio-autocycle-with-the-ev2400

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

尽管 TI 没有文档介绍如何将自动循环用于 BQ40Z50_Rx 器件、但我还是设法获得版本1.3.100 bqStudio 的自动循环用于 BQ4Z50-R3。 有一件事我无法确定它的功能、那就是"自动循环值"选项、请参阅图片。 有人能告诉我这个选择有什么作用吗? 它指的是什么引脚、有哪些选项?

对于感兴趣的器件、两个有源输出为 VOUT.1和 VOUT.2。 它们是进入3V3的高电平有效输出、而不是5V。 此外、VOUT.3遵循这两个输出中的一个(不记得是哪一个)。 这两个输出也在两个最右侧的端口5引脚上可用、引脚21上提供 GND。 EV2400上此端口的标签错误。 端口的标签是

5.1 ---------------------- 5.12 (顶排?)

5.13 ---------- 5.34 (底排?)

它实际上是:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 (顶行)  引脚2为 VOUT.4、引脚24为 VOUT.2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 (底部行)  引脚1为 VOUT.3、引脚23为 VOUT.1、引脚23为 GND

此外、该工具的另一个小问题是、如果您更改了"开始充电的条件"或"开始放电的条件"选项、它们只会在 bqStudio 下次运行时生效、而不会在您按下应用或确定后生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您的图像似乎未正确上传、因为它未显示。

    但是、自动循环功能是一个未完成的计划功能、尚未完全实现。 我不建议您使用它。 您应该手动完成学习周期。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图片。 我仍然希望对我的问题作出答复。

    回复您的回复。 感谢您的诚实。 为销售芯片的全球公司工作时必须感到尴尬、因为这种芯片需要用户执行学习周期才能实现其功能、但工具未正确完成。

    学习周期需要一个工作日以上才能完成周期的每个部分、因此需要花费许多天来执行学习周期。 使学习周期自动化可将时间减少到人工时间的至少一半或三分之一。 TI 确实需要将它们的行为结合起来、并创建一个 bqStudio 版本、该版本为 BQ40Z50-R3实现了自动循环、该自动循环实际上起作用、并附有全部文档。 您能否将这些评论反馈给该产品系列的相关决策者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    是的、这是一个相当乏味的过程。 很抱歉、这会给您带来麻烦。 我认为、使用可编程电源可以完成学习周期、这可能会简化该过程。

    感谢您的意见。 我会让管理层了解您的反馈。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    有没有机会概述一下如何实现这一点?

    此致、Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我不太熟悉它、但我看到有人将它用作一个选项。 您可以使用 MCU 来控制电源的输出。 它可用于在较少干预的情况下执行学习周期。

    具体如何操作、由您决定。 我们没有任何文档可以做到这一点。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon