This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:PGOOD、以及电源多路复用应用中 V (IN)<2.7V 时的一般行为

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926660/tps25942a-pgood-and-general-behavior-when-v-in-2-7v-in-power-muxing-applications

器件型号:TPS25942A

我已阅读数据表和应用手册 slva811。 我的应用是优先级与数据表图84中所示类似的电源多路复用。 我选择此模式是为了尝试解决 tps25942在阻断内部 MOSFET 之前需要238mA 反向电流的错误。  

在图 84中、信号 PGOOD 用于在主电源出现故障时将优先级切换至从电源。 当 IN1下降至2.3V 时、这是正确的。 但是、当 IN1达到0v 时、主器件 TPS25942不再具有将 PGOOD 驱动为低电平的功率、上拉电阻器将使 PGOOD 置为高电平、同时还将使从器件 TPS25942的 DMODE 引脚处于高电平。 我弄错了吗? TPS25952是否也可以由其 OUT 引脚供电、以便即使在 V (IN)=0时也能将 PGOOD 驱动为低电平?  

您是否还有其他器件更适合实现真正的理想二极管、并且在关闭之前没有238mA 的反向电流?

感谢你的帮助

GV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gilbert、

    您共享的图像未正确上传。

    您能否使用附件选项并以.png 格式上传图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是在我的初始消息中未正确上传的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    是的、您的理解是正确的。

    您可以将 PGOOD 上拉至 IN1、以便在 IN1不存在时将 PGOOD 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    遗憾的是、将上拉 PGOOD 连接到 IN1在我的应用中不起作用。 因为 IN1由壁式变压器供电、可通过带电断开。 当 IN1突然浮动时、正在导通的主器件 TPS25942将保持导通状态。 OUT 节点将为 IN1节点馈电、并且由于反向电流远小于238mA、因此主 TPS25942无法自行关断。

    我认为这是具有反向电流保护功能的热插拔控制器系列的一个令人厌烦的缺陷。 该方案仅在输入电源保持连接并且在关断时必须具有低电阻的情况下才有效、以便消耗关闭理想二极管所需的238mA 反向电流。

    在将来使用理想二极管的热插拔控制器中、您应该尝试解决此问题。 模拟器件在其理想二极管 IC 中具有出色的解决方案。 当电流正向流动时、MOSFET 上会强制出现小压降。 如果电流尝试反向、小电压将崩溃并降至零。 此时、器件将关闭 MOSFET。 与您当前的器件相比、控制 MOSFET 要复杂得多、但它需要0mA 的反向电流来关闭 MOSFET。

    感谢你的帮助

    Gilbert Vellet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    感谢您的反馈。 我们将推出 TPS25942的下一代器件、该器件具有真正的零反向电流阻断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请务必及时通知我下一代 TPS25942将何时推出。 我对未来的项目非常感兴趣。

    此致、

    GV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    感谢您关注 TI 器件。

    我们将随时向您发布我们的最新产品。