This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电 IC 所需的器件建议。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25883, BQ25886, BQ25887, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927717/needed-part-suggestion-for-the-battery-charging-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25882BQ25883BQ25886BQ25887BQ25306

大家好、

您能否建议电池充电器 IC 的器件型号、以便为配置为2s2p 的2A 标准充电电流的锂离子或锂聚合物电池充电?  

等待早期响应。

此致、

Harshavardhan.K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshavardhan、

    对于2A 充电电流下的2s2p、您可以查看我们的升压充电器 BQ25882、BQ25883、BQ25886或 BQ25887。 如果输入为5V、则可以使用升压充电器。

    我们还有降压充电器、如果输入电压高于电池电压、请查看 BQ25306。