This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:tps53626模式设置

Guru**** 2594980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927013/tps53626-tps53626-mode-setting

器件型号:TPS53626
主题中讨论的其他器件:TPS53355

尊敬的团队:

客户想知道电阻30K 和39K 是相同的模式吗? 设置30K 或39K 时有何不同?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    30k 或39k 是相同的设置。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    客户发现、对于 TPS53355、30k 和39K、OSR 将处于开或关状态、如下图所示。 因此、客户想知道 TPS53636是否与 TPS53355相同? 打开或关闭状态将影响什么?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    否、请按照'626表操作、OSR 开/关遵循 O-USR 引脚上的电阻器。

    谢谢