This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:功能问题

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256402, UCC256403, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927755/ucc25640evm-020-functionality-questions

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC256402UCC256403TL431

在 EVM 上、当 HV 引脚连接到 PGND 且 VCC 由外部电源供电时、EVM 在 VCC = 24V 时不工作;但在 VCC 为26V 时工作。

问题1:
从上面可以看出、VCCstartself 应该在25V~28V 范围内。
VCC 允许的输入电压范围是多少、包括由外部电源供电时的输入电压范围。
ABS MAX 为30V、那么启动时施加最大28V 电压、然后转换至13V~26V 范围以实现正常运行的过程是什么?

问题2:
应该可以通过用一个更大值的电阻器替换5kΩ Ω 电阻器来禁用 UCC256404上的 X 电容器放电功能、(基本上会严重限制输入电流至 HV)、但是对于这种非典型用例、是否允许最大电阻?
这个问题是因为需要坚持使用 UCC256404进行直流输入、因为 UCC256402/3器件的 Vblk 电压绝对最大值为7.2V、并且它们的输入电压范围电阻分压器将在其峰值输入电压上超过这个电压。

 

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的、您需要向 VCC 引脚施加大于 VCCstartself 的电压、以欺骗器件、使其认为 HV 启动已完成。 然后、您可以将 VCC 降至13V 至26V、以实现正常运行

    如果您不打算使用 HV 启动、则可以使 HV 引脚电阻过大、以便在施加 X CAP 测试电流时使 HV 引脚达到9V 阈值。 在 HV 引脚上为400V 时、大于700k Ω 的电阻就足够了。

    关于 UCC256404与 UCC256402/3的选择、使用 TL431驱动 BLK 引脚或仅使用齐纳二极管钳制 BLK 引脚上的最大电压可能有意义。 我认为、使用 UCC256403和使用齐纳钳制最大 BLK 电压比尝试使用愚蠢的 HV 启动功能更可取。

    此致、

    本·洛夫