This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116 LED 驱动器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926821/tlc59116-tlc59116-led-driver

器件型号:TLC59116

我正在使用 TLC59116开发 LED 模块

我设计的电路  

我将其连接到 RGB LED (https://lcsc.com/product-detail/Light-Emitting-Diodes-LED_61-238-RSGBB7C-B02-ET_C130391.html)

在16个通道中、有些 LED 是明亮的、有些则不是明亮的

与左下方一样、其中一个很好、(输出通道0~7和13)其余的不好  

我测量电压

输入电压不同

输出0-7、13

5V ->(LED) 1.45V

输出其余部分

5V ->(LED) 1.40V  

我是不是错过了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sewon、您好!

    您可以帮助分享您的原理图和寄存器设置吗?