This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用交流/直流适配器作为输入时、太阳能充电控制器不会为电池充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927544/bq24650-solar-charge-controller-is-not-charging-battery-when-using-ac-dc-adapter-as-input

器件型号:BQ24650

我们使用 BQ24650为 NMC 电池充电。 我们使用太阳能电池板作为太阳能充电控制器的电源。 但是、如果我们尝试使用交流/直流适配器为其充电、太阳能充电控制器仅使用0.3A 为电池充电。 当我使用交流/直流适配器检查太阳能充电控制器的输入电压时、它会显示输入电压的纹波。 这些波纹无法通过太阳能电池板进行观察。

当我使用一个旧板检查同一个交流/直流适配器(一年前购买的 BQ24650)时、充电控制器用4A 为电池充电。

您能不能建议出什么问题吗?

请询问是否需要其他信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    您是否有这些纹波的捕获? 输入适配器似乎崩溃。 您是在两种情况下还是在自己的定制设计中使用 EVM? 如果是后者、那么这两个修订版本之间会发生什么变化?

    谢谢、

    Ricardo