This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:可移除 LM3405A 中的 D2

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, LM3407, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927198/lm3405a-can-remove-d2-in-lm3405a

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件: LM3407LM3409

您好!

我在 LM3405A 数据表中看到、是否需要 D2和升压电容器来生成升压电压? 为什么 LM3405A 需要 D2和升压电容器? 在其他降压 LED 驱动器中、由于使用了升压电容器、因此只需要升压电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    LM3405A 使用高侧 N 沟道 MOSFET。  要驱动栅极以打开 MOSFET、需要高于 Vin 的电压。  许多器件使用此配置来生成开关节点基准电压、以驱动 N 沟道 MOSFET。  TPS92515A 就是一个示例。  由于 LM3409使用 P 沟道 MOSFET 或具有低侧 MOSFET 的器件(如 LM3407)、因此其他器件不需要升压电压。  有几个部件包含内部升压二极管、但该部件有多种方法来生成升压电压、因为它没有 VCC 来生成升压。  因此、根据输入电压、输出电压和电路板上的其他可用电压、可以使用不同的方法来生成升压电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin。

    在数据表中、LM3407的功能方框图在 FET 中存在错误。 它应该是 NMOPS、但图中显示了一个 PMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    因此需要二极管 D2、或请参阅数据表第9页的第7.3节。

    此致、