This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641设计确认

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927630/tps92641-tps92641-design-confirm

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A

尊敬的团队

你好

我的客户希望在 其应用中使用 TPS92641、他们的设计要求是  

VIN=55V,Vout =45V,LED 电流=10A ,数字调光和模拟调光。

我已经查看了数据表,可以满足大多数要求,我担心功耗,从您的经验来看,它是450W,您能帮助我确认 TPS92641是否 可以用于此应用。 您能为我推荐一些 MOSFET 器件型号吗?

如果 TPS92641不合适,您能否提供一些其他合适的器件。

此致、

 Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    TPS92641将正常工作、但此设计更多地是针对此功率级别的功率级设计。

    MOSFET 选择。  导通损耗近似值为 Rdson * i^2。  如果使用20m Ω MOSFET、则两个 MOSFET 的功率约为2瓦。  由于占空比较高、上部 MOSFET 将获得最大的导通损耗。  开关损耗可能是最大的损耗、必须根据您希望设计完成的工作来计算。  开关频率选择是此设计的重要组成部分。

    CSD19534Q5A 器件可根据您对 MOSFET 的散热方式(在本例中为金属核心板)工作、它可能需要在顶部位置并联两个器件、因为占空比将高于80%。  如果使用 FR4板 TO-220封装、连接到散热器的 MOSFET 可能更有意义。  MOSFET 的选择与开关频率选择、散热能力和方法以及环境温度和其他设计标准有关。  同样、这是一种功率级设计、需要能够在 TPS92641栅极驱动能力下运行。  如果您假设效率为95%、则必须在功率级中耗散24瓦功率、即 MOSFET、电流感应电阻器、电感器和其他损耗。

    此致、