This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:SOT-223封装的 θ JA

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927627/lm1117-theta-ja-of-sot-223-package

器件型号:LM1117

大家好、

我们的客户希望对 LM1117数据表中的热性能数据进行一些澄清。 上一修订版(特别是修订版 m)所示为 θJA μ W 的修订版本、即136°C/W n 及其最新版本(修订版 O)显示其 μ θJA 为 61.6°C/W 是否有任何 PCN 或产品公告在其热性能信息中显示了此变化? 我们在数据表修订历史记录中没有看到此更改。

非常感谢您的帮助。 谢谢。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    根据热模型使用 JEDEC 标准高 K 电路板、该更改可能会更新。 裸片或封装没有变化。  

    我希望这能回答你的问题。