This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:在低亮度水平下闪烁和跳转

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927137/lm3445-flicker-and-jump-up-at-low-dim-level

器件型号:LM3445

您好!

我现在正在评估调光性能 、但有一些问题。

我的错误可能相当于以下情况、但没有解决方案、因此我要添加此情况。

"LM3445:使用低调光级别问题"

我使用的是等效图、因为评估板和谷值填充电容各为10uF、Trans 值为1.6mH。

当谷底填充从串联到并联连接时、LED 闪烁如下所示。

ISW 峰值在该误差状态附近从25mA 更改为7mA。

我想、在正常状态下、该区域周围会有一些光跳转。

是否有任何方法可以改善此误差?

此致、

K Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否进行一些其他测量?

    谷底填充电压是多少?

    您能否查看 FLTR1、FLTR2和 ASN 并查看是否存在差异?

    您能否查看 DIM 以查看5.9KHz 是否发生变化?

    发生这种情况时、您能否查看三端双向可控硅开关元件的输出电压?

    您处于调光的低端、如果三端双向可控硅开关元件波形稍有变化、它将显示在光线中。  角度感应仍应为 LED 电流创建低基准、因为它的检测范围为45度至135度。

    90VAC 在低侧、您的输入电压范围和线路频率是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    VIN 范围为90-110V、频率为50和60Hz。

    恐怕是什么意思?"谷底填充电压是多少?" ?

    其他参数可能被描述为以下值、但我无法测量 FTRL2。

    >您能否查看 FLTR1、FLTR2和 ASN 并查看是否存在差异?

    >您能否查看 DIM 以查看5.9 KHz 是否在变化?

    >发生这种情况时,您能否查看三端双向可控硅开关元件的输出电压?

    此致、

    K.Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在测试什么、EVM 或您自己的电路板?  如果您对 EVM 上的任何内容进行了更改吗?

    角度感应、DIM 和 FLTR1引脚工作正常。  我不知道为什么你看不到 FLTR2、它有什么作用?  该引脚上有一个大电容器、因此我怀疑是否发生任何情况、光电平可能会发生变化。  看起来一切都在直至 DIM 引脚工作、DIM 引脚直接控制 FLTR2值

    如果您看看您说存在频率变化的点、实际上没有变化。  对于模式1、它看起来是 MOSFET 导通并达到峰值电流阈值的一半时间、而另一半不是。  在模式2上、它每次都达到峰值电流阈值。

    此致、