This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:当我们将802.3at 30W PoE 注入器插入802.3bt 60W 灌电流、并选择 PD 类别以满足60W 要求时。 它将运行器件直至达到30W 的功耗、还是灌电流侧没有上电。

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TPS23730, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927712/tps23730evm-093-when-we-plug-in-802-3at-30w-poe-injector-into-a-802-3bt-60w-sink-with-pd-class-selected-for-60w-requirement-will-it-going-to-operate-the-device-till-30w-consumption-or-there-will-be-no-power-up-on-sink-side

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TPS23730TPS23734

尊敬的 TI 团队:  

我正在设计灌电流侧60W 802.3bt 兼容电源部分。 我的问题是、如果我将在系统中插入30W 802.3at 30W 支持 PoE、它将为系统加电并使其达到30W 的功耗、它将使其保持加电、或者在接收端不加电。  

我需要澄清一下,如果802.3at PoE 喷油器与802.3bt 兼容,如果在某些用例中,802.3bt 系统的功耗不会超过30W。  

请再次说明这一点。  

谢谢、此致  

Satish Sharma   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PD 呈现有效的检测和分类、则 PSE 应供电。  

    以下是连接到2类(IEEE802.3.at 30W) PSE 时 TPS23730EVM-093的图片:  

    您可以看到 VDD_VSS 上的检测、分级和上电(蓝色)。  

    黄色、粉红色和绿色分别是 TPH、TPL 和 BT 信号。 您可以使用这些信号来确定 PD 可以消耗的功率。 如果 PD 尝试消耗的功率超过 PSE 可提供的功率、PSE 将折返。 因此需要管理负载。  

    此外、我们还提供了 TPS23734、它支持25W、具有与 TPS23730相同的所有功能、如果这是一种更好的解决方案、则可以满足您的需求。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。