This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TOP267EG 的备选器件

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926855/alternative-device-for-top267eg

主题中讨论的其他器件:UCC28911UCC28910UCC28700

各位专家、您好!

我的客户正在寻找适用于 TOP267EG (PI)的替代器件
TI 是否有适用于 TOP267EG 的替代器件?

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    TI 拥有的唯一集成高电压反激式转换器是 UCC28910和 UCC28911

    这些器件的范围限制在10W 以下。 如果您需要更高的功率、则 TI 具有需要外部功率 MOSFET 的 UCC28700 PSR 反激式控制器。

    此致

    Peter