请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28950、 UCC27714主席先生、您好、我正在使用 UCC28950设计3kW PSFB。 输入电压400V、输出电压350V。 您可以看到、输出端的电压相对较高。 在电流模式控制中使用 UCC28950并将倍压器用作整流器的解决方案是否有? 我希望在电流模式控制下工作、但传统的倍压器整流器没有 LC 滤波器、因此没有用于电流模式控制的电流斜坡。 SYNC 上的高电压存在问题。 整流器 MOSFET、这迫使我使用800V MOSFET。 这并不是一个很好的解决方案。 因此、我想找到具有600V MOSFET 的解决方案。 谢谢你
此致
弗拉迪斯拉夫